This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:低侧 FET 问题

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391861/bq76952-low-side-fet-problem

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

目前、当使用 BQ76952时、我使用底部 FET 方案。 使用 DCHG、DDSG 功能、并使用施加到 CFETOFF、DFETOFF 引脚的3.3V 或0V 电压来控制 FET 的导通和关断。 但是、现在我打开 FET 时发生的事情之一是、当 FET 打开时发生的事情之一是它短暂关闭、然后重新打开。 我使用示波器来保存此现象、能否询问导致此问题的原因?

期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次导通 FET 时是否会发生这种情况? 我注意到在第一张图片中、蓝线没有掉落。

    您能否共享原理图?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、

    这是我的原理图、请帮助进行检查、如果有任何问题、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我将看一下原理图、看看我是否看到任何东西。 我将于7月30日回复您。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、

    我期待您对前面的问题作出答复。 现在有一个问题、它是否与原理图相关。 当我使用 BQ 的平衡函数时、电压将会大幅波动。 我希望这个问题可以一并解决。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我在原理图中没有看到任何可能导致此行为的东西。

    1.您能将配置文件发送给我吗?

    2.你能提供更多关于"大幅波动"的细节吗?

    此致、

    Thomas Rainey   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、

    这里是我的相关寄存器配置值。

    我希望大家可以看看这两个问题。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../0842._B065FA5E87652C6787656368_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否确认 FET 关闭多长时间?

    此致、

    Thomas Rainey