工具与软件:
尊敬的:
我有两个问题:
1.如果 MCU 的3.3V 电平输出端口连接到 CFETOFF/DFETOFF 等引脚、3.3V 高电平是否会导致二极管(或 MOSFET 的寄生体二极管)发生泄漏?
此外、如果将 ALERT 改为开漏输出、OUT 侧3.3V 上拉电阻也会通过二极管引起泄漏?
所以、REG18 LDO 可能不稳定? 至少会增加 IQ。

2. 如果 REG1、REG2仅配置为3.3V 和1.8V、则外部输入3.6V 是否可以驱动这两个 LDO?
REG1和 REG2不会获得过大的电流、可能仅用于电平转换或 SPI_MISO 输出电平电源。
数据表中没有这些 LDO 的压降信息。

就这些。
谢谢!