This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:是否有 LM5013-Q1的直接替代产品?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394062/lm5013-q1-is-there-a-drop-in-replacement-for-lm5013-q1

器件型号:LM5013-Q1

工具与软件:

大家好、我目前需要为项目订购一些新的 PCB、但电路使用 LM5103-Q1。 我目前无法从任何地方得到这种东西的任何库存。 是否有任何可以直接替换的东西可以替代? 或者是否有获得一些库存的方法?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您是否联系过 FAE 订购? 如果是、您能向我发送详细信息吗。 我可以在内部跟进。  

    BTW、您迫切需要多少样片?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    我不是 我通常使用 Arrow、但我认为 TI 不会使用它? 我的主要联系人应该是谁?

    我需要尽快订购22块 PCB。 这可以分为12和10在几个星期的时间,如果只有12可用作为最坏的情况。


    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    在内部检查此请求。 我会尽快给您回复有关状态的信息。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    此器件有库存。 请在 TI.com 上订购

    谢谢!

    Nitya