请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的:
我们尝试使用 BQ76952来监测超级电容器组。
但是超级电容器电池的电压可能为零。
如果未使用高侧 MOSFET (或仅使用低侧 MOSFET)、
是否可以通过 外部辅助电源(例如6V)直接为 BAT 引脚供电?
电池组电压将高于6V 或更低。
此外、检查 引脚等效图、
LD 和 PACK 引脚功能似乎也可以工作?
此致