This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:关于多种充电选项和 USB 充电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395178/bq25895-about-multiple-charge-option-and-usb-charge

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好!

在传感器节点项目中、我们将 BQ25895用作锂离子电池充电器。 我们还从项目中的 SMPS 输出为电池充电。

原理图附在后。

那么、我们如何将系统 USB 充电作为一个充电选项?

在我们的设计中、只有一个 USB 连接器、连接器数据引脚连接到 MCU。 我们如何才能设计仅使用一个 USB 接口的快速充电功能?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:  

    请查看我的以下评论。  

    如果您希望使用 USB D+/D-线路进行 USB BC1.2 输入类型检测、则需要使用多路复用器、以便在最初将 D+/D-线路与 MCU 隔离。 BQ25895EVM 板使用多路复用器。 原理图位于 TI.com 上 BQ25895EVM 用户指南的第18页。  

    如果您不希望进行 BC1.2检测、则可以使 D+/D-引脚保持开路或短接在一起、以将输入电流限制设置为500mA 或1.5A。 此外、可以通过 REG00中的 I2C 进一步修改输入电流限制。  

    此致、

    Garrett