This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:充满电容量异常更新。

Guru**** 2581705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394326/bq40z50-r2-full-charge-capacity-is-abnormally-updated

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

电池充电至运输电压(15.3V)后、满电荷容量异常更新。  

为什么即使不满足终端充电条件、也更新了完全充电容量? 如何停止更新?

e2e.ti.com/.../Grepow-Battery-test.log

e2e.ti.com/.../Grepow-Battery-test-data-memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    在进入 RELAX 模式后、电量监测计开始进行 OCV 测量时、电量监测计将进行容量仿真、因为它似乎在 FCC 发生该变化的部分。

    如果可能、您是否可以尝试将[SMOOTH]和[RELAX_SMOOTH_OK]设置为0并查看它是否能提高性能?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我按照您的建议、那么问题仍然存在、满电荷容量仍在下降。

    对于 bq40z50、这是否正常?

    e2e.ti.com/.../Follow-Ti-recommand-data-memory.gg.csv

    e2e.ti.com/.../Follow-Ti-recommand-Battery-test-again.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    FCC 的下降似乎不如前一个测试显著。 我相信这对于电量监测计算法来说是正常的情况。  

    此致、

    Anthony Baldino