This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LM61460:使能与 Vcc 关系

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395399/lm61460-lm61460-enable-and-vcc-relationship

器件型号:LM61460

工具与软件:

您好!

我们的使能引脚连接不良。

当使能电压降至0.98V 时、它会触发 Vcc 上升至4.7V、而 Vout 会关断。

我想问一下 使能和 Vcc 之间的关系? 为什么它们会相互影响?

测试 条件:无负载、Vin=8V

谢谢!

此致、

YuFang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    VCC 上的绝对最大电压为5.5V。 当 EN 信号具有较慢的上升/下降时间时、您可以观察到此 VCC 脉冲。 这是器件常规行为的一部分。  关断时、当 EN 高于 VEN-WAKE 规格(最小值0.4V)但低于 VEN 的迟滞(1.263V 的28%)时、VCC 稳压器会将自身调节至约5V。随着 EN 继续 下降、VCC 将在  EN 达到 VEN-WAKE 后完全放电。 当器件将 VCC 调节至比 VEN-WAKE 高5V、然后在 EN 达到 VEN 时、您将在 WAKE 上看到此信号。 如果您希望减少此行为、可以增加 EN 的压摆率。

    数据表的第8.3.1节和第8.4.2节提供了有关 EN 和 VCC 之间关系的更多信息

    谢谢!

    Joshua Austria.