This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:1V 输出稳定至2V

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395339/tlvm23625-1v-output-stabilizes-to-2v

器件型号:TLVM23625

工具与软件:

因此、我将尝试使用 TLVM23625部件生成1V 电源轨。 我已经发现、该器件的数据表错误、因为建议的反馈配置生成1V 电压、并且已使 Rfbt = 0 Ohm、RFBB = Open。 我已连接一根导线、以确认接收到来自器件的电源正常信号。  在物理布局中、我可以发现的唯一区别是电路板上的两个 SW 引脚连接在一起。  

我已经附上了 TLVM23625设置的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您能否进行导通性测试以确保 VOUT 和 FB 引脚短接。 此外、您是否可以附加一个波形来显示反馈信号、VOUT 和 VIN、以便我们为您提供更好的帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在连续性方面、我测得2.1欧姆、对于波形、我未包含 PG 信号。

    黄色迹线=电压输入

    蓝色迹线=电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    请发送您的布局以供审核吗? 此外、您能否查看 FB 和 GND 之间的电阻以确保其开路?

    此外、我看到随着输出开启、输入电压出现了一个奇怪的骤降、您能否确认系统如何连接到模块以及您如何获取该波形(示波器测量方法)。

    谢谢!

    Joshua Austria.