This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:双 BQ25790设计和一般问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395484/bq25790-dual-bq25790-design-and-general-questions

器件型号:BQ25790

工具与软件:

尊敬的团队:

联想平板电脑团队正在评估 BQ25790、但有以下问题、我没有找到 D/S

1. BQ25790是否支持双充电器设计? 一个作为初级、另一个作为次级、以支持更高的输入功率。  我有没有这方面的参考设计? 他们对 第二个 BQ25790的 BATP/BATN 连接感兴趣。

2. BQ25790是否支持在高阻态模式下进行 BC1.2检测?

3. BQ25790是否支持 QC 充电? 如果是、则说明它是通过 QC 认证还是仅兼容。

4.可以将未使用的 TS 引脚10K 连接到 GND 吗?

谢谢!

Charles。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Unknown 说:

    否、我们没有参考设计。 您能详细解释一下双充电器的原因吗?

    Unknown 说:

    插入适配器后、EN_HIZ 位会自动清零。 只有在首次插入适配器时才会发生 BC1.2衰减、因此 BC1.2检测和高阻态模式应该不会有任何问题。

    Unknown 说:
    3. BQ25790是否支持 QC 充电? 如果是、它是通过 QC 认证还是仅兼容。

    该器件应能够支持 QC 充电的电源输入。 由于充电器没有 CC1/2线路、因此需要一个 USB PD 通信芯片或端口控制器

    Unknown 说:
    4. 我们可以将未使用的 TS 引脚10K 连接到 GND 吗?

    执行此操作时没有发现任何明显的问题、我还建议启用 TS_IGNORE。 REG0x18[0]=1

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christian:

    1. BQ25790是否支持双充电器设计? 一个作为初级、另一个作为次级、以支持更高的输入功率。  我有没有这方面的参考设计? 他们对 第二个 BQ25790的 BATP/BATN 连接感兴趣。

    否、我们没有参考设计。 您能详细解释一下双充电器的原因吗?

    ->因为他们需要更大的充电功率。  其当前设计需要7A 的充电电源、其中一个 BQ25790只能支持5。  双充电器设计是否可实现?  
    3. BQ25790是否支持 QC 充电? 如果是、则说明它是通过 QC 认证还是仅兼容。

    该器件应能够支持 QC 充电的电源输入。 由于充电器没有 CC1/2线路、因此需要一个 USB PD 通信芯片或端口控制器

    -> BQ25790无法 与 QC 标准设备进行"检测/通信"? 它只能承受功耗

    4.可以将未使用的 TS 引脚10K 连接到 GND 吗?

    执行此操作时没有发现任何明显的问题、我还建议启用 TS_IGNORE。 REG0x18[0]=1

    ->他们只是想知道如何处理未使用的 TS 引脚。  我发现我们需要启用 TS_IGNORE、但对于硬件、我们应该对 PIN 执行什么操作? GND 或悬空。

    谢谢你

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ->因为他们想要更高的充电功率。  其当前设计需要7A 的充电电源、其中一个 BQ25790只能支持5。  双充电器设计是否可实现?  [报价]

    这可能是可行的、但我们以前没有测试过该解决方案、因此我们不能保证它有效。 我建议在 EVM 上测试此值。

    -> 好了、BQ25790无法与 QC 标准器件"设置/通信"了吗? 它能够承受功耗

    是的、这是正确的。

    [报价 userid="228978" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395484/bq25790-dual-bq25790-design-and-general-questions/5341676 #5341676"]->他们只想知道如何处理未使用的 TS 引脚。  我发现我们需要启用 TS_IGNORE、但对于硬件、我们应该对 PIN 执行什么操作? GND 或悬空。[/quote]

    由于该引脚上的值被忽略、因此该引脚可以保持悬空或连接到 GND

    此致、

    Christian。