This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何理解 COMHP/CCOMHN/COMLP/COMLN 至 CVSS 的电压可以达到+/-20V?

Guru**** 2598745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396426/bq79616-q1-how-to-understand-comhp-comhn-comlp-comln-to-cvss-can-go-to--20v

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

如何理解 COMHP/CCOMHN/COMLP/COMLN 至 CVSS 的电压可以达到+/-20V? 但其他菊花链规格仅为5.5V 或6V。

BRS

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    COM 引脚上的+/- 20V 来自外部源、例如 EV 逆变器噪声。 更多有关此电压的信息、请参阅应用手册 BQ79616-Q1菊花链通信

    此致、

    巴里