This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:功率限制功能的电流读数

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394796/lm5066i-current-reading-for-power-limiting-function

器件型号:LM5066I

工具与软件:

您好!

请看、我希望对芯片的功率限制功能有所了解。

可以看到 SENSE 和 VIN_k 两端的电压是如何读取电压的、但是对于电流、芯片是如何感应电流的、才能进行 P=V*I 计算的?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请参阅以下内容:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、  

    感谢您的响应、我可以假设 Ids 和电流限制感应的计算方式相同吗? 我感到困惑的原因是、对于电流限制检测、我们根据26mV 或50mV 阈值对电流进行编程、因此 Rsense 大小无关紧要。 但是、对于 Ids 计算、电流是多少、所以如果是电压转换、IC 如何知道 R 是多少、从而从 V/R 获得 I?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    此处 IDS=(VIN-SENSE)*RSENSE

    芯片将读取 (VIN-SENSE),即 IDS*RSENSE 

    现在片上放大器将 VIN sense 作为输入、而电压仅为26mV 或50mV、即可实现限制功能。 由于我们仅在内部与电压进行比较、因此我们不需要 rsense 信息来计算实际电流。  

    此致

    Kunal Goel