This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:能否将其设置为4.45V 的充电电压?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396084/bq25176j-can-it-be-set-to-a-charging-voltage-of-4-45v

器件型号:BQ25176J

工具与软件:

我们使用参考设计并评估该芯片时会遇到一些问题:

电池:4.45v(充电终止电压)、300mA、锂离子电池、1芯;

根据数据表、设置最大电池稳压电压的 VSET 为4.4V。 我们可以将充电电压设置为4.45V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、BQ25176J 没有4.45V 选项。

    您能做的最好的事情是4.4V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。