请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 工具与软件:
我使用 HD3SS3220IRNHT。 在数据表中、我只找到了最大值 数据速率和最大输入电容。 申请人员共享此器件的 I2C 数据和时钟线的标称/典型输入电容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在数据表中没有指定的输入电容值。
不过、HD3SS3220的 IBIS 模型可用作输入电容的基准。
模型位于以下位置: https://www.ti.com/product/HD3SS3220#design-development
您可以针对您感兴趣的引脚类型参考参数 c_comp。
请查看引脚25和引脚26
它具有 I/O 模型 INT
此 I/O 模型的 C_comp 范围为0.579pF 至0.649pF、典型值为0.595pF。
典型封装模型为0.4pF、因此我们可以观察到~1pF 的典型电容。
谢谢
David