This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048DBVR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396703/tlv61048-tlv61048dbvr

器件型号:TLV61048

工具与软件:

您能告诉我该器件的最大额定功率是多少吗  

TLV61048DBVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    我不确定您提到的最大额定功率、

    如果您指的是输出功率、则可以通过输入电压乘以电流限制(avg)乘以0.8来计算输出功率。 例如2V*3A*0.8=4.8W

    如果您指的是 耗散功率、它与布局高度相关、我们通常会将0.5W 视为其最大耗散功率。

    此致、

    Fergus