This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:如何检查检测失败波形

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393770/tps2384-how-to-check-detect-fail-waveform

器件型号:TPS2384

工具与软件:

你(们)好  

当我用屏蔽 电缆连接 USB 摄像头时、 POE 功能不起作用。

但是,当我连接 USB 摄像头与非屏蔽 calbe,然后 POE 功能是好的。

我发现来自"失败状态"的检测波小于正常状态波形.

我尝试检查我的无效波形并与图6-1进行比较、但我不知道如何检查我的失败是 Rdetect 太高(33k)还是太低(15K)

你能帮助建议是检测波从水平是小,它是意味着 Redtec 过高还是过低?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低电平(15K) Rdetc、高电平(High) DETECTOR 和正常(25K) RDETEC(高电平)之间的波形是否有任何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    感谢您发送编修!

    我们的 PSE 专家 Brandon 正在旅行。 请期待延迟回复。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    我期待你的答复。

    如果您有任何疑问、我何时可以得到回复、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    您是否能够从器件读取 I2C 总线?  

    通过此信息、我们可以查看检测是返回 Rhigh 还是 Rlow。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    感谢您的建议、我们将尝试阅读 I2C

    Ialso 想知道,是否可以按波形获取任何信息 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    您是否有电流探头? 如果这与过流事件或错误分类相关、从而导致功率管制故障、我们可以通过波形得出这一点。  

    此致、

    Brandon