This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620MQ3EVM-2M:关于 PGOOD 引脚的问题

Guru**** 2387600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397955/lmr43620mq3evm-2m-question-about-pgood-pin

器件型号:LMR43620MQ3EVM-2M
Thread 中讨论的其他器件:LMR43620-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在新项目中寻找 LMR43620-Q1。

他们发现了关于 PGOOD 引脚的数据表和 EVM 原理图之间的差异。

数据表显示、PGOOD 在不使用时可以开路或接地。

但我可以选择是打开还是连接到 EVM 上的 VCC 或 VOUT。

我知道 PGOOD 引脚在不使用时可以悬空、但我有如下问题;

1.将 PGGOD 引脚连接到 VOUT 和 VCC 之间有何区别?

2.如果不使用 PGOOD 引脚、无法将 PGOOD 引脚连接到 EVM 上的 GND?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    PGOOD 引脚需要通过限流电阻器连接到适当的电压源才能正常工作。 TI 建议将流入该引脚的电流限制为4 mA。

    将 PGOOD 连接到 VCC 或 VOUT 之间没有区别、只是 PGOOD 输出为高电平的电压取决于其连接的电压。 但请注意、PGOOD 引脚的最大额定电压为20V、因此、如果 PGOOD 预计会高于20V、则无法连接到 VOUT  

    是的、PGOOD 在不使用时可以接地、但也可以通过从 J2上移除跳线来使 EVM 保持开路状态。  

    有关 PGOOD 的更多信息、请参阅 数据表的第7.3.4节 、了解更多详细信息。

    谢谢!

    Joshua Austria.