This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:自动反向模式是否可用?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397708/bq25756-auto-reverse-mode-available

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750、、 BQ25856-Q1

工具与软件:

您好!

在 BQ25756数据表的第8.3.4.7.2节中、我看到了 EN_AUTO_REV 寄存器。 这是否意味着 BQ25756上可以实现自动反向模式运行? 我在寄存器映射或其他地方找不到任何其他提到它的地方。 如果是这种情况、就好了、因为我目前仅由于自动反向模式而考虑 BQ25750而非 BQ25756。。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mickael、

    BQ25756没有自动反向模式。 这是数据表中的一个拼写错误、我将删除该拼写错误。

    如果您需要具有自动反向模式的非电源路径充电器、则可以使用 BQ25856-Q1。 此 IC 是 BQ25756的汽车版本。 借助自动反向模式、BQ25856可以自动进入反向模式。 请记住、BQ25856无法检测是否插入了有效电压源。 您需要有一个 MCU、才能将 BQ25856重新置于正向模式。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的回答、这对您有所帮助。

    作为一个后续问题、BQ25750是否会检测 VAC>VACUV 何时处于自动反向模式、然后切换回电池充电模式、从而自动重新开启 ACFET 以为系统供电?  

    谢谢!

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mickael、

    是的、是这样。 BQ25750将检测当 VAC 高于 ACUV 时、并打开 ACFET 以向系统馈电。

    如果您想了解有关 BQ25750电源路径的更多一般信息、可查看此处的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391181/faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦