This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100:存在重负载时启动失败

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397088/lm73100-startup-fails-when-heavy-load-is-present

器件型号:LM7310

工具与软件:

我在设计的 EVM 和电路板上都观察到了这种行为。 如果输出端有4欧姆负载并应用12.2V 以上的任何电压、LM73100会在启动期间发生故障、输出保持关闭状态。 我检查了 Iin、OVLO 和 UVLO 引脚、没有发现任何异常行为。 波形如下。

另一个观察结果是、当我将输入电源的压摆率降至20V/s 以下时、启动将成功。 我更想解决这个问题、以便无论负载条件或输入电压压摆率如何、器件都能成功启动。

C1:OVLO、C2:IIN

C1:ULVO、C2:IIN

C1:Vout、C2:IIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赖伟汉

    当器件上的功率耗散较高时、器件将执行热关断以保护 FET。 我想在你们的负载有高电容时、浪涌电流会非常高、这会在启动期间触发 TSD。 如果您的电阻负载较高、连续电流可能会在启动期间触发 TSD。  

    在浪涌电流较高的情况下、通过增加 dVdT 电容器来减慢启动、将减小浪涌电流并使启动正确进行。

    在电阻负载消耗高电流的情况下、使启动速度更快将有助于正确启动。

    我们提供的设计计算器可以帮助您计算负载的 dVdT 电容。  

    设计计算器: SNOR027计算工具|德州仪器 TI.com

    在此处回答任何后续问题、或单击已解决。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于浪涌、我测量了输入电流、发现没有任何异常。 从原有波形中可以看出、在器件跳闸之前、输入电流绝不会上升到1.5A 以上。 作为参考、我的输出电容为64 μ F、而 dVdT 引脚设置为100 Ω+ 10nF。

    对于电阻负载导致的高电流消耗、一旦我能够成功启动器件、它将随电阻负载无限运行(测试长达3天)、因此我不知道如果它可以在稳态期间无限运行、会如何在启动期间导致热关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾说过、增大 dVdT 电容允许在高负载电容下启动、但在高电阻负载下启动会变得更差。 我猜的是 FET 在线性区域工作、因此在线性区域花费的时间越长、就越有可能变热、但这只是我的猜测。

    同样、我将 dVdT 引脚设置为断开、并看到在重阻性负载下启动效果有所改善、但随后会在重负载电容下失败启动。

    一件奇怪的事情是、我曾尝试在 dVdT 引脚上使用100pF 电容器来加速启动、但实际上、启动速度非常慢。 开关打开花了一分钟多的时间。 dVdT 引脚是否具有我可以放置的最小电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、由于 Vout 尚未达到 Vin、因此在启动期间功耗较高。 在稳态期间、Vout 几乎接近 Vin、除非发生任何外部事件、因此器件的功率耗散较小。  

    [报价 userid="605388" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397088/lm73100-startup-fails-when-heavy-load-is-present/5350229 #5350229"]同样、我将 dVdT 引脚设置为开路、发现重阻性负载下的启动情况有所好转、但重负载电容下的启动失败。

    是的、这是预期行为。 dVdT 电容器开路会最快地启动。  

    我曾经尝试过、增大 dVdT 电容后、可以高负载电容启动、但重阻负载下的启动情况会变差。

    这也是预期行为。

    您能否分享您的运行条件和负载详细信息? 我可以检查是否建议一些 dVdT 值。 或者、您也可以使用上面分享的设计计算器检查此结果。

    此致、
    Arush