This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395013/bq40z80-discharge-issue

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

在6节串联电池产品中使用 BQ40Z80、
在放电测试期间、怀疑出现了重置现象!
请帮助分析导致这种现象的原因?

具体数据如下:

参见箭头、21510和21555、总电压值为1和2。

6个零是 S1至 S6的电压值、则存在电压差+电池温度1+电池温度2+MOS 温度。

-14920是指平均电流+瞬时电流1+瞬时电流2。   

6316是剩余功率、43是剩余功率百分比。 14988是读取的充满电容量数据。
最右边的箭头、15160表示15160mA H 的电池设计容量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    当时是否发生了复位或硬件保护? 电池组是否已从设备中物理移除?

    如果可能、请共享日志文件与电量计设置的.gg 文件。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony Baldino、ć

    在放电测试期间发生该问题、在整个测试过程中未移除电池包、并且 BQ40Z80没有硬件保护。  

    附件是 MCU 从 BQ40Z80读取的数据日志和 BQ40Z80的 gg 文件。  e2e.ti.com/.../Log_5F00_117.xlsxe2e.ti.com/.../5047.BQ40Z80.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您发送这些文件。 是否发生此实例后从器件发送.gg 文件? MCU 日志读取没有捕获许多寄存器、从而无法让我们了解此时电量计内发生了什么、因此如果我们可以在实例后获得器件的日志文件、我们可以查看寿命值以尝试更好地了解情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony Baldino:

    感谢您的答复。  上次发送的 gg 文件是编程完成后的配置文件。  由于此问题偶尔发生并且在超过100个周期内仅发生一次、因此发生的概率不高、因此当时仅记录了 MCU 读取的日志、而不通过 Battery Management Studio 记录器件数据日志。 这次上传的 gg 文件是新读取的配置文件、其中包含 Lifetime data.e2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_20240805_2D00_1013.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您发送另一个.gg 文件。 根据寿命参数、似乎已经触发了大量 CUV 保护事件、但我认为这与上述问题无关、因为电池的电压不接近 CUV 阈值。  

    需要注意的一点是、在 Current.gg 文件中、放电过流安全保护阈值设置为-10A、当它看起来你以更大的速率放电时。

    很难确定该问题的根本原因、但监测计似乎经历了某种程度的部分复位、因为此时唯一改变的值是测量值(电压和温度)、但计算值仍然没有问题。 电池是永久连接到此电路板还是可拆卸?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony Baldino:

    在从满电到空电的连续周期内对电池进行测试、在每次放电结束时触发 CUV 保护。

    为了扩展数据范围、我将实际值与测量值之间的关系配置为4倍、以便实际电流需要达到-40A 才能触发放电过流保护。

    我还认为 BQ40Z80具有复位功能、但我找不到复位原因、因此我可请求您提供帮助。

    电池组的正电极和负电极通过电源线焊接到 PCB 板上、电池单元通过电缆和连接器连接到 PCB 板、然后电池通过外壳打包、这是不可拆卸的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能告诉我们日志文件中 Protect_Status 和 Other_Status 寄存器读取与哪些寄存器相关吗? 如果没有描述此问题的 bqStudio 日志文件、以便我们可以查看从器件寄存器采取的所有操作、就很难确定此处复位的可能原因。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:

    Protect_Status 是16位数据(位0至15)。 它以 Log 格式以十六进制格式显示(例如、140表示0x140)。  该值如下定义:

    Protect_Status 的位0与 BQ40Z80无关。

    Protect_Status 的位1对应于 BQ40Z80安全状态的 CUV。

    Protect_Status 的位2对应于 BQ40Z80的安全状态(OCD1 | 0CD2 | AOLD)。 这三个状态位之间的关系是或。 如果任何位为1、则 Protect_Status 的位2为1。

    Protect_Status 的位3对应于 BQ40Z80安全状态的 OTD。

    Protect_Status 的位4对应于 BQ40Z80安全状态的 UTD。

    Protect_Status 的位5对应于 BQ40Z80安全状态的 ASCD。

    Protect_Status 的位6对应于 BQ40Z80安全状态的 OTD。

    Protect_Status 的位8对应于 BQ40Z80安全状态的 COV。

    Protect_Status 的位10对应于 BQ40Z80的安全状态(OCC1 | OCC2 | ASCC)。 这三个状态位之间的关系是或。 如果任何位为1、 Protect_Status 的位10为1。

    Protect_Status 的位11对应于 BQ40Z80安全状态的 OTC。

    PROTECT 状态的其他位与 BQ40Z80无关。

    Other_Status 是一个16位数据(位0至15)、以十六进制格式显示(例如、140表示0x140)。 OTHER_STATUS 定义如下:

    其他状态的位0至2与 BQ40Z80无关。

    Other_Status 的位3对应于 BQ40Z80运行状态的 DSG。

    Other_Status 的位4对应于 BQ40Z80运行状态的 CHG。

    Other_Status 的位6对应于 BQ40Z80电池状态的 FC。

    Other_Status 的位7对应于 BQ40Z80运行状态的 PCHG。

    接下来、我将使用 BQ Studio 收集数据、但由于此问题偶尔发生、仅发生一次超过100个周期、因此我不知道何时可以获取数据日志以及何时再次发生复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您给我们提供位定义、我们将用它来更深入地查看先前的日志文件。

    请告知我们该事件的 bqStudio 日志何时可用。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:

    感谢你的帮助。 如果您有任何新问题、请告诉我。

    如果我再次获得复位数据日志、我将在此处上传它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    明白了,谢谢!

    此致、

    Anthony Baldino