This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:电感值

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396528/tps61163a-inductor-value

器件型号:TPS61163A

工具与软件:

豪迪专家!  

数据表建议使用4.7-10uH 电感器、但提到22uH 电感器也可用于高电流应用、并警告存在潜在的稳定性问题。
7.2.2.1
我的应用的最佳选择是18uH 电感器。  由于此器件可能支持高达22uH 的电流、我认为18应该没问题、但由于18超出了建议的范围、因此我希望在测试过程中保持谨慎。  您能建议如何最好地测试任何潜在的稳定性问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    由于升压转换器 RHPZ、大电感将存在潜在的稳定性风险。 最坏的情况将是升压转换器在最大负载下运行。 因此、我建议客户在重负载条件下验证其设计。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何建议可以如何验证? 我想介绍可出售的 FRA 或介绍负载阶跃振铃。  

    是否有测试 稳定性的指导?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    因为这个部件集成了反馈网络、所以很难直接运行环路测试。

    负载瞬态可以作为环路稳定性的基准。 并监控 SW 以查看是否明显也会出现占空比变化。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您或团队能否使用此器件的稳定性或设计计算器?  

    (很抱歉、如果我在某个地方遗漏了它)

    谢谢! 这看起来是适合该设计的最佳器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    很遗憾、我们没有此器件的计算工具。 但我可以帮助您使用 EVM 运行一些基准测试、以便为客户提供参考。

    BR

    Patrickk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、没有必要!  EVM 正在给客户打电话、让他们可以使用他们的电感器进行测试、我将介绍开关节点振铃的稳定性、然后我还会征求您对波形的看法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我们的专家目前不在办公室。 他将于下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven