This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期步骤4.2.4:在 FC 状态放松数小时后无有效的 OCV 读数

Guru**** 2596385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395259/bq40z50-r2-learning-cycle-step-4-2-4-no-valid-ocv-reading-after-hours-of-relaxing-in-fc-state

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

我正在尝试执行 slua848中的学习周期。 但是、在将电池充满电后、我陷入了放松的步骤。 其余的部分没有被设置,即使是(到目前为止) 12小时的放松。
我很高兴能够提供任何帮助、因为我现在已经在这一阶段工作了几个星期。 每次学习周期的尝试时间均大于20小时

我将附上.gg 文件、当前学习周期的日志和一些图片。

我正在使用两个磷酸铁锂电池,与15000 mA 381,每一个串联。

此致

康斯坦丁

 e2e.ti.com/.../goldenimage.gg.csve2e.ti.com/.../1588.registers_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们发送电池数据表?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这里是:

    e2e.ti.com/.../221017_5F00_datasheet_5F00_baterie_5F00_EX_2D00_L15_5F00_2.pdf

    LiFePO -数据表链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、如果有帮助、以下是 chemID 的 GPC 报告:
    e2e.ti.com/.../4578.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行调查、并在周一与您联系。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Contantin:

    以下是日志文件中的电压和电流与时间的关系。

    我假设这是在休息期间。 请注意、电流 在-3mA 和0A 之间波动。 这会导致蓄电池在12小时内持续放电。 充电器/电源必须存在一定的负载或噪声、从而导致该问题。 在设置 REST 位之前、电量监测计需要处于绝对状态(无放电或充电电流)。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth、您好!

    非常感谢您的回复和分析。 我非常感谢。
    然而,似乎在周末放松已经成功。 您可以在下面看到完整的学习周期:

    请注意、经过大约三天的放松后、LStatus 变为5。 之后、我可以像预期的那样完成学习周期的其余部分。 因此、问题在技术上已经解决。

    不过、我可以说、在充满电状态下的放松阶段、电池上的唯一负载是单独的电量监测计。 在这个阶段、我断开了充电器。 3 mA 噪声永远不会消失。 下图:

    因此、在 FC 状态下放松三天的原因不应是3 mA 噪音。 我猜是在8月1日晚上我断开了充电器、当时我意识到充电器已充满电、然后噪声以某种方式变为正极。
    可能电量监测计根本未正确校准。

    总之、FC 状态下的长静息阶段的原因尚未披露、这让我感到困惑、为什么在 FD 状态下正确识别放松、但在 FC 状态下不正确。

    不管怎样,我只是希望我不必再做一个学习循环;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Contantin:

    我很高兴这样做了。 与其他电池化学物质相比、LFP 电池需要较长的休眠时间、但它仍然无法解释72小时的周期。 我想电池需要超过12小时才能进入绝对静止状态。

    可能正好位于3mA 放电脉冲附近。 它远低于放电阈值、因此电量监测计无法检测到放电状态。 3mA 的校准误差并不显著。

    只要您有 Ra 和 QMax 更新、并且您的更新状态设置为06或0E、您就不必执行另一个学习周期。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、

    是的、在另一个充电周期后、LStatus 现在为0x0E、并且 QMax 和 Ra 值已更新。

    此问题可能已解决。
    再次感谢您的帮助。

    此致、

    康斯坦丁