This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:当 BIAS 从外部连接时为 VIN

Guru**** 2526190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399849/lm5156-vin-when-bias-is-connected-externally

器件型号:LM5156

工具与软件:

嗨、团队!

如果我们将偏置电源连接到外部24V 电源、该器件能否接受120Vdc 的电源电压来将其升压至240Vdc?

我们的许多数据表规格都基于偏置与输入相关的假设。 只要 UVLO / DITHOFF 规格通过电阻分压器得到满足、这是可以接受的解决方案吗?

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    是的、这种办法应该是可行的。

    如果偏置由外部提供、则没有违反 LM5156器件绝对最大额定值的风险。
    由于没有其他引脚直接连接到 Vsupply 或开关节点、因此我也不认为其他引脚有问题。

    快速入门计算器会自动连接电源和偏置、因此它会在 Vin 为120V 时发出警告。
    但是、客户可以改用功率级设计器来计算其功率级。

    此致、
    Niklas