This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:上电故障

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399724/lm7480-q1-power-up-failure

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

使用共源极配置、我们偶尔会遇到上电故障。

我们假设它与 MOSFET 的电荷泵电容和输入电容相关:  

以下结果是使用100nF 电荷泵电容 Q1 Ciss (典型值8900pF、 和11570pF 最大值)、Q2 (4670pF 典型值 和6230pF (最大值) 并且 CdVdT = 2x4.7nF  

  • 正常上电:  

CH1:输出电压、CH2 Q1栅源电压、CH3 Q2栅源电压和 CH4:启用。

  • 上电故障:  

  • 当把 CdVdT 上限降低到4.7nF 时: 我们仍然可以看到在开始时有一些困难要加电。

  • 当使用470nF 电荷泵电容时(大于 10x (Ciss_Total + CdVdT)。 带2x4.7nF CdVdT 电容器:  

470nF 电荷泵电容器解决了该问题、具有可以理解的额外延迟(约3ms 的 Delta_t)

有什么我们错过这里吗? 是否存在使用390nF/470nF 的风险?

谢谢。此致、

Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    如果电荷泵电容没有适当调节、我们将在启动时看到故障。 电荷泵电容值越高不是问题。

    这里需要理解的唯一一点是您已经指出的额外延迟

    此致、

    Shiven Dhir