This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:具有电源正常输出引脚的软启动/浪涌限制器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397981/tps63900-soft-start-inrush-limiter-with-power-good-output-pin

器件型号:TPS63900

工具与软件:

我正在研究一款具有有限电池和峰值电流的物联网产品。 我正在考虑使用与电池并联的超级电容器作为直流/直流转换器的输入。

超级电容器将 需要软启动功能/限流器。 由于这需要时间、直流/直流稳压器应等到电压足够高后再启动。

在电容器充电时、是否存在(极低)具有软启动功能的低静态 IC 和使能输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eivind:  

    让我分配给 Tao 来看看这个案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eivind:

    您是否对 随附的方框图有任何疑问? 此外、TPS63900也是低 Iq 和高 光 LOD 效率的理想选择。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA、我正在寻找一个软启动功能(方框图左侧的方形)、它功耗非常低(nA/μ s)、并具有用于启用直流/直流转换器的电源正常信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eivind:

    拥有您想要的、  由于我仅负责降压/升压器件、您是否能够启动其他线程以实现浪涌限制?  您可以使用电子熔丝开始您的线程。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以改用在 TPS63900之后的超级电容器、使用100mA 电流限制为超级电容器充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eivind:

    是的、我认为是这样。 这听起来是个好主意。

    需要提醒的是、TPS63900的电流限制行为是平均值、这意味着峰值输入电流更高。

    此致

    TAO