This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:REF5025

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5025, REF5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399266/ref5025-ref5025

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: REF5010

工具与软件:

我想使用它来创建-2.5V 基准(以及另一个用于-12.5v 基准的基准、堆叠一个 REF5010和一个 REF5025)。 应用手册 SBOA362 (采用 REF5025的低噪声负参考设计)没有展示无需反相运算放大器即可实现该目的的最简单电路:将 REF50xx Vcc 连接到系统地、并在 REF50xx GND 引脚与-5V 之间使用下拉电阻器(生成-2.5V 基准电压)。

这种简单的方法有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对于某些串联基准、这是有效的配置、但在此配置下运行时、我们产品系列中的某些串联基准具有不可预测的行为。 本白皮书的第6页图4 (https://www.ti.com/seclit/eb/slyc147a/slyc147a.pdf?REF50=1723487264309&ref_url=https%253A%252F%REF50 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FREF35) 显示了使用 ts 可以进行仿真。 我将在实验室中对此进行测试、以确认此功能正常、并在8/13日结束前作出响应。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在实验室中进行测试后、我可以确认这是否有效、请查看下面捕获了输入和输出引脚测量值的示波器捕获:

    使用1uF 输入电容器、1uF 修整电容器和10uF 输出电容器以及-5V 的 Vin 完成了此设置:

    谢谢!
    约书亚