This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 GNSS 接收器的噪声耦合

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399722/noise-coupling-with-gnss-receiver

器件型号:BQ24253

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ24253充电器为单节锂聚合物电池充电。

充电器的输入为来自直流/直流转换器的5V。 充电器的输出 VSYS 电压用于通过 LDO 为 GNSS 接收器供电。

放在充电器和 LDO 的原理图下方。

启用充电器后、GNSS 接收器的 C/N0衰减将近10dB。

C/N0图表下方的 A 坐标图。

充电器布局下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下内容、了解降低 BQ24253 IC 开关转换器产生的噪声的建议技术。  

    1) 1) 在 PMID、SYS、IN (可选)和 BAT (可选)处添加一个1nF 电容器。 目的是添加该高频电容器、该电容器在100MHz 至200MHz 范围内工作、以将高频噪声返回到 GND。  

    2)在 BOOT 引脚和 SW 引脚之间添加与 BOOT 电容器串联的电阻器(0欧姆至10欧姆范围)。 目的是降低开关压摆率。 我们不建议使用阻值高于10欧姆的电阻器、因为这会开始对转换器效率产生不利影响。

    3)在 SW 引脚和 GND 之间添加一个缓冲电路(电阻器和电容器)。 使用 R = 1 Ω 且 C = 15nF 作为基准、但 TI 建议尝试多种不同的组合、从而使您的定制 PCB 设计获得最佳效果。  

    我还查看了提供的布局、没有看到任何明显的问题。 您的设计的布局遵循数据表第12.1节中列出的布局指南。  

    此致、

    Garrett