This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2814065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400524/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751

工具与软件:

TPS25751支持哪些 USB-751 PD 协议?

协议:

PD2.0、PD3.0

QC2.0、QC3.0 - Qualcomm Quick Charge

FCP -华为快速充电

SCP -华为超级充电

亚足联-三星快充

VFCP - Vivo IQ00快速充电

SFCF-Spreadtrum 快速充电

VOOC - OPPO 快速充电

其他?

我正在设计一个 DRP 为三星 Tab S7平板电脑充电,有时从平板电脑取电。

也可以是"双角色数据"

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    TPS25751支持哪些 USB-751 PD 协议?

    协议:

    PD2.0、PD3.0 Y

    QC2.0、QC3.0 - Qualcomm Quick Charge  N

    FCP -华为快速充电  N

    SCP -华为超级充电  N

    亚足联-三星快充  N  

       * TPS25751支持 PPS ,三星产品将能够使用 PPS 进行超快速充电。

    VFCP -体内 IQ00快速充电  N

    SFCF-Spreadtrum 快速充电  N

    VOOC - OPPO 快速充电  N

    其他?

    我正在设计一个 DRP 为三星 Tab S7平板电脑充电,有时从平板电脑取电。

    还有双角色数据  Y

    遗憾的是、我们没有任何支持这些协议的 USB-C PD 器件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的提示和完整回答。

    您能否建议 PPS 芯片与25751搭配使用?

    我可以使用直流输入电压。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    TPS25751目前仅能够通过这些电池充电器器件支持 PPS。

    这些器件涵盖了不同的用例。 我建议创建一个单独的主题、询问您的系统从这些选项中选择器件、因为我不是电池充电器器件方面的专家。

    谢谢。此致、

    Chris