This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24167:仅在 BQ24167的输入中使用

Guru**** 2513955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400546/bq24167-use-only-in-input-on-bq24167

器件型号:BQ24167

工具与软件:

我将使用 BQ24167设计充电器。 我想仅使用 IN 输入、忽略 USB 输入。

我可以执行以下任一操作吗?

-保持 USB 悬空,省略1μF 电容;
省略 PMIDU 上的4.7μF 电容器;
- USB1、USB2、USB3悬空;

对于此场景、您有其他建议吗?

   关于 USB1、USB2和 USB3、数据表中存在冲突声明:

        其中、如果将 IUSB1、IUSB2和 IUSB3均驱动为高电平、则将 bq24167置于高阻抗模式、无论输入是连接到 USB 或者 IN、降压转换器均将关闭。

        数据表中的另外一点说明:USB1、USB2和 USB3对 IN 输入没有影响。

第2点:

/MCU 和/CHG 是开漏输出低电平有效、没有提到连接到的上拉建议、是否在 MCU 电压电平上需要外部上拉来连接到 PG 接口?

第3点:

我计划在引脚/CE、/CHG PG 和/CBG 上从 MCU IO 电平添加外部上拉。 当上拉电阻处于活动状态而不存在 VIN 时、BQ24167引脚是否存在电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    如果不使用 USB 输入、TI 建议将 USB 连接到 GND、并在 PMIDU 上放置0.1uF 电容器。 IUSB1、IUSB2和 IUSB3可保持悬空。  

     关于 USB1、USB2和 USB3、数据表中存在冲突语句:

    感谢您指出此冲突。 将全部3个引脚驱动为高电平会将器件置于高阻抗状态的说法是准确的。 请忽略引脚功能表中的冲突语句。 我们将在未来的数据表修订版中纠正该问题。  

    第2点:

    如数据表第10页的图2所示、/DRV 和/CHG 引脚可连接到 PG 引脚作为上拉电阻。 作为 BQ24166EVM 板上的基准、PG 和/CHG 通过1.5k Ω 电阻器和 LED 上拉至 DRV。  如果您选择使用它、DRV 引脚偏置电源将在没有 VIN 时不会处于活动状态。  

    如果连接到 MCU、建议使用10k Ω。 /CE、/CHG 和/CHG 的逻辑高电平阈值(PG)为1.3V (数据表第5页上列出了规格)、允许的最大上拉电压为7V。 因此、典型的1.8V、3.3V 或5V 上拉电源轨是可以接受的。  

    第3点:

    当上拉至5V 时、/CHG 和/CHG 的漏电流规格 PG 为1uA。 这在数据表第5页列出。 此外、当未连接 PG 时、/VIN 和/CHG 引脚为高阻抗。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 tou Garrett。