This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:BQ2407xT RIterm 设置

Guru**** 2532240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400598/bq24072t-bq2407xt-riterm-setting

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:BQ24074

工具与软件:

您好!

我们来看看 BQ2407xT 充电器。  

看起来 Iterm 基于使用 ISET 修改的 IChg、但仅使用此值时、Iterm 对于我们来说太低。 看起来 RIterm 应该允许您通过 Iterm 值进行修改??? 但是这种设置在哪里——数据表中没有指明:

对于4p 布局中 INR-18650-35E 电芯的400mA 截止频率 (针对周期寿命充电的100mA 截止频率):


KISet = 890k*欧姆"典型值"

 

IChg = KIset/RIset

 

RISET 可设置为从590欧姆至3k Ω、  

 

Iterm =.1*IChg "典型"

 

 

------- >

 

RISet = 1k Ω--> IChg = 890/1000=.89A --> 1.1*.89= 89mA  

 

这 是过低的。

在哪里设置 RIterm? 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    对于在"建议运行条件"表中引用 RIterm 引起的任何混淆、我们深表歉意。 BQ24074器件是该产品系列中唯一具有专用 ITERM 引脚的版本、其端接阈值由 RIterm 电阻器设置。 BQ2407xT 器件都没有 ITERM 引脚。 请忽略 BQ2407xT 数据表中提及的 RIterm。  

    在所有 BQ2407xT 器件上、终止阈值通常为 ICHG 设置的10%、除非输入电流限制通过 EN1=EN2=低电平设置为100mA。 当输入电流限制为100mA 终止阈值将为 ICHG 设置的33%。  

    如果您需要的终止阈值高于 ICHG 的10%、我建议您查看 BQ24074。  

    此致、

    Garrett