This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于 TPS6521903的布局审查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395091/tps65219-layout-review-about-tps6521903

器件型号:TPS65219

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户完成他们的 TPS5621903电路并开始 PCB 设计。 您能帮助检查他们的布局吗? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

e2e.ti.com/.../8666.link_5F00_M201.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! 我们目前进行 TPS65219设计审查的周期时间为两周。 我们将由2024年08月15日 提供反馈。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的耐心。 我验证了主要元件(输入/输出电容器、电感器)的放置/布线、并将我的反馈记录在下方。 如有任何问题、请告诉我们。  

    • 默认情况下、TPS65219上的 GPO1处于禁用状态 03. NVM。 该引脚只能在 PMIC 完成上电序列后由 I2C 启用/释放。 我建议卸载(R80)。

    • FB_Bx 布线与我们的布局指南不匹配。 这些引脚必须作为布线直接从本地输出电容器(47 μ F 电容器)连接到相应的 FB_Bx 引脚。

    • 一些输入电容器连接到了错误的输入引脚
      • C99应靠近 PVIN_LDO34引脚放置。
      • C88、C89和 C90均放置在靠近 PVIN_B1的位置。 您可以将 C90保持与 PVIN_B1多边形的连接。 将 C88和 C89移至 PVIN_B2和 PVIN_B3。

    • 为顶层的 PMIC 散热焊盘创建一个 GND 多边形平面。   

    谢谢!

    Brenda