This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:限流器电路

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384504/bq76952-current-limiter-circuit

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010208

工具与软件:

您好、TI 团队:

我在 BMS 中将 BQ76952用作从器件、并希望它支持我的电池组配置。 我正在使用16节 LFP 电池、每个电池的容量为100Ah、电压为3.2V、可构成总电压为51.2V、容量为5kWh 的电池包。

根据高侧 MOSFET 设计、是否可以使用 TIDA-010208参考设计? 此外、您是否可以建议将德州仪器(TI)的限流器添加到我的原理图中?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oussama

    是的、您应该能够使用 TIDA-010208。 如果您希望我们仔细检查、您可以与我们共享最终原理图。

    对于限流器、您是否指的是预放电类型的电路、以避免初始启动时出现浪涌电流? BQ76952集成了一个高侧 P-FET 预放电和预充电驱动器、用于限制初始充电/放电电流的电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Oussama_5F00_BMS.pdf

    您好、Salomon

    感谢您的帮助;感谢您的帮助。

    我已经附上了我的原理图和市场上类似的 BMS。 我知道他们使用两个线圈和一些带有220 µF 和100V 的化学电容器。我的目标是让 BMS 安全地处理来自16节 LFP 电池的高电流。

    您能否请查看我的原理图并提供任何建议、以确保高电流的安全性和可靠性?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oussama

    为了安全处理大电流、必须设计电路板来做到这一点、需要检测电阻器和 MOSFET 来处理电流。

    您似乎已经有许多并联的 FET。 我看到您有两个2m Ω 的感应电阻器、它们是否能够处理您的电流?

    至于对原理图的其它注释:

    • 我建议在 SRP/SRN 引脚到 VSS 上为0.1uF 电容器添加空间、以防需要额外的滤波。
    • 在电芯平衡期间、R21应为20欧姆、以实现电芯16的出色精度
    • 我建议将 D38/D27设为不适用(DNP/DNI)
      • 仅在需要时添加。

    除此之外,我认为一切看起来都很好!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salomon

    感谢您的答复。 你的帮助是非常有帮助的,我感谢你的时间。

    我想确认100A 时50mV (0.05V)压降的计算结果:

    R = 0.05V / 100A = 0.0005 Ω

    这意味着我需要一个值为0.5毫欧(0.0005欧)的分流电阻器。

    分流电阻的额定功率:

    P= 0.05 V* 100² A = 5 W

    • 分流电阻值:0.5毫欧(0.0005欧)
    • 额定功率:5W

    此外、我在 SRN 和 SRP 的接地端添加了一个0.1 µF 电容器以进行滤波、如以下捕获中所示、我认为这是一个好主意。

    我有一个关于精确处理电流所需的并联 FET 数量的问题。 如何确定这一点?

    此致、  

    Oussama。 D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oussama

    额定功率似乎可以接受、但请记住、它还应该能够处理最坏的情况、例如短路。 您可能想联系提供的电阻器、询问电阻器的脉冲能力。 或者并联更多以处理短脉冲电流。

    关于并联 FET 的数量、这取决于您的预期电流以及如何管理 MOSFET 的热性能。 平行度越高、热量散发得越多、能够处理的电流也越大。

    如果您有更多问题,请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salomon

    我希望您能表现得好。

    您能否提供有关选择浪涌电流限制器的指导或并联电池组设置(并联 BMS)的建议?

    谢谢、祝您愉快。

    此致、
    Oussama D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oussama

    并联 BMS 时、必须确保电池组之间的电池组电压相似、否则电池组之间可能存在高浪涌电流。 可能需要理想二极管来控制电池组首次连接的时间。

    对于限流电路、我们提供了预充电/预放电 FET、它们实际上用于控制电容负载引起的浪涌电流或在需要时缓慢地为电池充电。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salomon

    感谢您的及时响应。 如果您能查看原理图的预充电部分以确保一切正常、我将不胜感激。

    感谢您的帮助。

    祝你度过美好的一天。

    此致、

    Oussama Dallalie2e.ti.com/.../FET-CHARGE-AND-DISCHARGE .pdf


    e2e.ti.com/.../FET-CHARGE-AND-DISCHARGE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oussama

    实际上、我建议不要在此处使用齐纳二极管(D52/D25)(至少使它们成为 DNI/DNP)、同时将 R243/R70增加到10M Ω、并将 R242/R69降低到5k Ω。 当这些值 就是我描述的值时、我已经看到此电路的性能更好。

    此外、PCHG/PDSG 引脚似乎连接到 FET 的源极。 两者都应连接到 Q51/Q20的栅极节点。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salomon

    感谢您的反馈。 我已经完成了您建议的所有更改、包括调整电阻器值和将齐纳二极管标记为 DNI/DNP。

    不过、我对有关 PCHG/PDSG 引脚的最后一点有点不清楚。 您能否说明一下您建议的与 Q51/Q20栅极节点相关的这些引脚的精确连接?

    感谢您的指导。

    此致、

    Oussama



    e2e.ti.com/.../2605 FET-CHARGE-AND-DISCHARGE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oussama

    他们在那里看起来很好! . 我实际上指的是以下几点:

    虽然 Q20似乎正确、但我看到您在这个新原理图中修正了 Q51。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salomon

    感谢您的支持和帮助。 您的指导对我非常有帮助。 请接受我的真诚敬意。

    此致、
    Oussama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oussama

    很高兴为您提供帮助。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon