This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:LM317MKVURG3

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401966/lm317m-lm317mkvurg3

器件型号:LM317M

工具与软件:

您好!  

Hüttinger 通快集团 想在我们的一个产品中使用所述的"LM317MKVURG3"稳压器。 然而,因为我们计划在未来接近美国市场。 对于我们来说、拥有 此组件的 UL 合规性证书至关重要。 但是,我们很难直接从网站获得这些信息。 在此处请求您的支持以确认产品的 UL 合规性。

此致、

Reshma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reshma、

    我们没有专门用于  LM317MKVURG3的 UL 认证。 任何具有 UL 证书的器件都可以在产品页面的"技术文档"部分中找到。

    考虑到这一点、该器件的模压混合物符合 UL94阻燃等级标准以及大多数其他封装 TI 器件。 有关 TI 证书和 UL94的其他信息、请 单击此处。  可在 "质量、可靠性和封装"链接中找到 LM317MKVURG3的材料成分 信息、在这些链接中、如果器件符合 RoHS 和 REACH 标准、则会提供信息。  

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Nick Altman