This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:快速充电电流与 ISET 不同

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399233/bq24253-fast-charging-current-different-to-iset

器件型号:BQ24253

工具与软件:

您好!

使用设置为237欧姆的 RSET 电阻器时、快速充电电流设置为约1A。

我们测量的最大充电电流为500/ 600mA。

通过将 ILIM 接地、可将 ILIM 设置为2A。

设置 EN1和 EN2以便在外部配置 ISET 和 VDPM。

在充电器原理图下方、您是否知道快速充电电流与设置不同的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    当充电电流为500/ 600mA 时、您能否帮助使 VIN 和 VBAT 测量值尽可能靠近 IC 引脚?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过将 D+和 D-连接在一起(如几个论坛问题中所述)解决了我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更新并确认您的问题已解决。 我最初想掩盖 D+/D-引脚在您的设计中保持打开状态的错误。

    即使短接 ILIM 引脚会将输入电流限制设置为2A、打开的 D+/D-引脚也会检测到"非标准"适配器类型、并且输入电流限制设置为500mA。  

    将 D+/D-引脚短接在一起会导致 DCP 检测、并且输入电流限制将由 ILIM 引脚上的外部连接设置为2A。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器现在以1A 的电流为电池充电。

    但关于来自充电器的 SW 信号、我在开始充电时看到开关频率变为3MHz (下面的蓝色迹线)、在开关频率变为大约1.5MHz 几分钟后看到开关频率(下面的红色迹线)。

    我在数据表中没有看到这种行为。 充电器是否正常工作?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    观察1.5MHz 开关时、电池电压和充电电流是多少?  

    当器件即将充满电并且电流消耗降低时、预计会有一些脉冲跳跃。 根据您提供的波形、这些波形确实看起来是正在发生的、并且是正常运行。  

    此致、

    Garrett