This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何限制输入电压的值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402399/tps25750-how-to-limit-the-value-of-the-input-voltage

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

我们使用 TPS25750进行评估。

我们要将 TPS25750用于受电器件(特殊规格充电器)。
此充电器仅支持5V/1A 和20V/2A。

如果我们尝试将5V/1A 和20V/2A 设置为灌电流能力(寄存器:0x33)。
但 TPS25750请求9V/2.22A 来提供电压。 (交流适配器(电源)功能为5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A)
在本例中、我们的预期值为5V/3A。

您能告诉我、我们如何限制灌电流功能中的输入电压吗?

_________________________________                            ____________________________________
|                            |                            |                                   |
|       交流适配器(USB PD)    |                            |采用 TPS25750的特殊充电器         |
|5V/3A   、9V/2.22A、12V/1.5A   |==== |          5V/1A、20V/2A               |
|           供电方            |          USB Type-C         |             功率耗散                    |
--------------------------------------------------------                            --------------------------------------------------------
                                 9V/2.22A 共振。