This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 FET 手动模式时的恢复模式

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403277/bq76952-recovery-modes-when-using-manual-modes-for-fets

器件型号:BQ76952

工具与软件:

使用手动 FET 驱动模式时、恢复模式是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    由于需要手动控制 FET 的开/关、因此它们无法自主恢复。 如果配置正确、其他恢复模式应该仍然可用。 除‘Ω 之外
    Manual control’(手动控制) MODE 和 μ‘ 完全自主’ 模式、还有‘μ V 部分自主"  模式、这可能很有用。  如需更多有关这方面的信息、请参阅 第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 功能和特性

    此致、
    Alexis