Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI 技术专家:
在项目开发过程中、bq76952芯片的 ADSCAN 功能和 ALERT 引脚会遇到问题、并且会感谢您的帮助。
问题描述:
我已经配置了用于警报功能的 ALERT 引脚、并启用了 ADSCAN 功能。 测量循环完成后、会触发 ADSCAN 警报、ALERT 引脚保持在高电平状态。 根据手册、我试图通过向0x62 Alarm Status()寄存器写入特定值来清除报警状态、特别是使用"1"复位所需的报警位、同时将所有其他位保持为"0"。 但是、将0x02写入0x62不会清除 ADSCAN 警报、并且 ALERT 引脚继续保持高电平。

在尝试解决该问题期间、我发现只有当默认警报屏蔽中的所有位都设置为0时、ALERT 引脚才会切换到低电平。

其他信息:
- 我的 bq76952由 hc32微控制器控制、并为外部中断设置 MCU 引脚。

- 我已经根据官方示例代码仔细检查了写入的地址和值、它们在逻辑上看起来是正确的。

附件是 bqstudio 中我当前配置的屏幕截图、该截图可能提供更多线索。
e2e.ti.com/.../2024.08.19.gg.csv
感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。
此致、
[达鲁]