This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:使用 TL431针对 UCC28600进行补偿设计

Guru**** 2520910 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403519/ucc28600-compensation-design-with-tl431-for-ucc28600

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好!

我将遵循应用报告 SLUA671、说明如何使用 TL431进行补偿设计、

我正在尝试了解如何推导计算 R_LED_max 的公式、  

我可以在这里得到一些帮助吗?

谢谢!

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RLED 和 Rpullup 设置光耦的电流增益。 如果使 RLED 过小、光耦将饱和。 如果过大、电流增益将太小、无法根据您要设计的动态范围移动 Vcomp。 下载并使用 TI Power Stage Designer 并尝试对环路增益进行建模。

    Steve