请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 工具与软件:
您好!
我们目前正在研究使用 UCC28740D 的电路中的断电现象。 系统启动后、故障的时间未定义、但大约在1到8小时后发生。 该电路使用 UCC28740D 并从 DC280V 生成5V。 似乎是由于噪声而误检测了初级过流故障(CS 引脚)。 将 Cs 从100p 增加到200p 并没有改善运行。 你有什么意见吗? 如果您需要其他信息、请允许私人消息。
谢谢!
Conor