This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:充电终止逻辑

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399645/bq24610-charging-termination-logic

器件型号:BQ24610

工具与软件:

大家好!

我一直在努力让 BQ24610在我的产品中工作。 我遇到的几个问题之一是:

我使用 BQ24610为6xLiion 电池组充电。 我使用电源适配器精确调节到26.5V、反向供电防止肖特基二极管后、BQ 充电器"看到"26.2VDC"。

使用电阻分压器时、I 设置 V_BAT=24.44V、I_CHARGE=1.05A、I_TERM=0.28A。

现在、我正在查看我的 PCB、我测量电池组电流= 83mA、电池组电压= 24.93V。 因此、如果我正确理解数据表第"9.3.5充电终止、充电和安全计时器"页:

当 VTTC 有效时、将在上的电压时检测到终止 VFB 引脚高于 VRECH 过流保护 充电电流小于 ITERM 过流保护。

我的分压器的 VRECh 为23.85V (VFB 压降为50mV)。 发生什么事了? 满足这两个条件。 应终止充电、但不应终止充电。 当我再放几个小时后、TTC 计时器将启动并确实终止充电、并发出正确信号(STAT1 = STAT2 = OFF)。 我将 TTC 计时器设置为4:40h。 我缺少什么吗?

有人可能会说:也许您的 VFB 电阻分压器不够准确(1%电阻器)、您也不会真正高于 VRECHG 阈值。 好的、如果是这样、那么为什么 BQ 决定终止快速充电电流调节并将电流从充满电1.05A 降至数十 mA?  

有人知道为什么会发生这种情况? 或者只是我不了解数据表吗?

谢谢、

Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    当充电器应该终止时、在 TCC 引脚上测得的电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCC 引脚上的电压为1.26V、条件如前所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    是的、应终止充电器。

    VFB 上的电压是多少?

    在原理图中、它显示 ITERM 为150mA、但在您的说明中、它显示为280mA。 哪一个是正确的?

    当器件在超时期间禁用充电时、充电电流是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克里斯蒂安!

    是的、我最近更改了 ITERM、忘记更新原理图。 由于所有与低电流充电相关的问题、我希望充电过程提前结束(我写的另一篇关于可闻噪声的文章)。 现在设置为280mA。 但将来、它可能会设置为更高的电流。 这是因为电流最低时、可闻噪声问题更糟。

    当 BQ 在超时后禁用充电时、电流实际降至 ~0A。

    如上所述、VFB 上的电压为2.046V。 这低于阈值 VRECH 电平、即2.05V。 此外、VRECH 指定了最小值/典型值/最大值、因此可能因单元而异。 在本例中、它将是(最小值/典型值/最大值):32.68/23.85/24.03V。 好的、现在我看到了充电没有终止的原因-其中一个条件没有得到满足。

    问题仍然是:为什么 BQ 会在达到 VRECH 之前降低充电电流?

    此致、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    在上述情况下 VFB 的电压为2.046V。

    您在 IC 处测量吗? 当 VFB 达到2.1V 时、充电电流会略微开始降低。 电流将减小到什么? 计时器禁用充电之前的电流是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的不懈支持。

    我在电阻分压器的电阻器焊盘处测量尽可能靠近 IC 的 VFB、距离实际 IC 焊盘~6mm。

    在有这个问题的装置中(6分之3~)、我见过电流降至80 -100mA、有一次甚至达到10mA、仍然在充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    在有此问题的装置中(~6分之3)、我看到电流降至80 -100mA、一次甚至达到10mA、仍在充电。

    如果移除系统负载、您仍能看到此问题吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何一个感兴趣的人:有一个解决这个问题描述在不同的线程: 这里