请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65991EVM 主题中讨论的其他器件:TPS65992SBF
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们有一个将 TPS259480AYWPR+TPS65992SBF 用于 USB PD 5V/12V 的设计、以支持 USB type C 功能。 TPS259480AYWPR 使能引脚由 TPS65992SBF GPIO 引脚5进行控制。

12V 和5V 电源轨始终开启电源。 此电路在5V 转换到12V 时运行良好、但在12V 转换到5V 时具有压降、 如下图所示

该波形不符合下图所示的 USB PD 规范(4.75V~5.5V)。 您能帮助检查一下吗?

谢谢
Kevin Hsu