This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:如何将24V RGB LED 板连接到 LP5012

Guru**** 2509565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404463/lp5012-how-to-connect-24v-rgb-leds-strip-to-lp5012

器件型号:LP5012
Thread 中讨论的其他器件: TLC59116

工具与软件:

您好、社区:

我们有一个 LP5012库存(来自另一个项目)。

我想用这个芯片驱动一个 RGB LED 灯带、用于一个新项目。

问题在于 RGB LED 条带为24V (共阳极)、而 LP5012的最大电压为5.5V!

有人知道如何将 LP5012连接到 LED 条带?

肯定不是直接的、因为 OUTx 输出上的最大电压为5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP5012的最大输出电压为5.5V、因此它无法支持超过此电压的 LED 条带。 为了满足您的要求、我要向 您推荐 TLC59116。 如果您有任何问题、敬请告知。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLC59116的输出电压仅可耐受17V 电压。 不是24V!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bemard:

    我很抱歉我错过了。 您能向我展示您的应用框图吗、因为通常情况下、RGB LED 驱动器不支持如此高的输出电压、并会在使用 I2C 接口的同时工作吗?

    串行接口 LED 驱动器或矩阵拓扑 LED 驱动器如何? 但首先、我需要检查您的 LED 数和输出电流。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    应用是经典的:我们要驱动一个标准的 RGB LED 条24V (4线,共阳极)

    每种颜色的最大电流为50mA

     RGB LED 条的结构:串联/并联串联电阻。

    我们的系统上有3V3、5V 和24V 电源

    许多用于驱动 LED 的 TI 产品都已集成、但所有这些产品都集成了降压/升压电源。 无需要接受24V OUTx。

    不能在 LP5012或者接口芯片上添加外部 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bemard:

    感谢您的反馈、请帮助确认我的以下问题:

    1.您的意思是只需要4个通道即可支持4个 LED 条吗?

    2.每个 LED 灯条中有多少个 LED 数字?

    3.如果您的最大输出电流为50mA、我认为如果您可以接受并联某个通道、那么 LP5012也不符合您的要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -是像在所有 RGB LED 条: 3通道+共阳极

    2-我不知道有多少 LED :它的原理图的 LED 条制造商。 我们只能接入4根导线

    3-问题不是电流,是电压:24VDC

    这似乎你不知道什么是 LED 条:

    链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bemard:

    实际上、我知道什么是 LED 条、我只想确保单通道具有多少个 LED、然后我可以确保您所需的输出电压。

    我很好奇、如果您不知道其中有多少个 LED、您为什么知道输出电压必须是24V 直流电?

    如果可能、请帮助提供 LED 条的数据表、以提供相关方框图。 我将帮助您检查我们是否有适合您的设备。

    BR、Jared