This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751S

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405677/tps25751-tps25751s

器件型号:TPS25751

工具与软件:

在 没有外部电源路径 FET 的情况下使用 TPS25751S 时、GATE_VBUS、GATE_VSYS 和 VSYS 引脚是否应保持悬空?

2.5A 时只有+5V 电源通过 PP5V 引脚供电、不会进行电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请将 GATE_VSYS 和 GATE_VBUS 悬空。 仅将 VSYS 接地。 这可能与数据表略有不同、但当引脚不用于 TPS25751时、这是最佳设计。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。