Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们将在其中一个用于13S6P 电动自行车应用(1600Wh)的主机控制模式项目中使用 bq76952 BMS IC。
该应用是在几年前设计的。
在我们的客户测试期间、我们有时会看到电池11的 bq 测量值较低、而电池12的 bq 测量值较高。 在关断/复位后、它会再次正常工作。
在以下快照中、您可以看到从 cell1到 cell13的电池电压。

客户在晚上收了自行车的费用。 在第二天早上开始骑自行车后、进行了上述测量。
重新启动后、电压测量值再次相等。
原理图如下所示:


是否会出现 VC14至 VC16短接在一起的问题、或者这是否适合我们的行为?
现在、我们知道应该像此处所写的那样进行布线:
但大约4年前、我想我们不知道。
感谢您的帮助。
克劳斯