请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 Thread 中讨论的其他器件:CC1310
工具与软件:
IC:CC1310
SDK:simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23
IDE:IAR
示例:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23\examples_nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\pinStandby
我只使用此例程来测试低功耗电流、低功耗电流将具有周期性脉冲电流输出、这是正常现象吗? 如果是、是否可以使用任何方法关闭此脉冲电流? 谢谢您!
我仅使用待机模式、GPIO 初始化和唤醒功能被禁用。