This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:OC 和 OCC1之间的差异

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405507/bq40z50-r2-the-difference-between-oc-and-occ1

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  OC 和 OCC1之间有何差异?

  如果充电电流超过 OC、会发生什么情况? 充电电流是否会降至 OC 值?

  如果充电电流超过 OCC1、会发生什么情况? 是否会禁用充电 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过充电和充电过流保护是 bq40z50-R2的两种不同保护、其中过充电保护取决于剩余电量测量值与完全充电容量测量值相比、如下所示:

    充电过流保护基于电量计看到的实际电流测量值与保护阈值进行比较。 由于[XCHG]位由该保护设置、因此如果触发此保护、则充电 FET 将被禁用:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

     谢谢!

     对于4S1P 的电池组、假设其最小容量为3500mah、那么 OC 的建议值是什么? 它应该是3500吗? 更低一点的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过充电保护根据电量计的剩余容量触发、由于该容量是电量计的计算值、因此无法手动设置该容量。

    此致、

    Anthony