This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:带交流电的运输模式

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407072/bq25790-ship-mode-with-ac

器件型号:BQ25790

工具与软件:

尊敬的团队:

客户想知道他们是否可以在存在适配器的情况下启用运输模式?  我检查了 D/S 似乎仅在使用电池时才处于运输模式。  是否有办法使用适配器?Ω 关断 SHIP FET

如果是、请告知客户设置注册表。

他们测试了:

如果没有适配器、REG14 SFET_PRESENT - 1h 、REG11 SDRV_CTRL_1: 0 - 2h、-> SDRV_DLY -0或1、则可以进入运输模式

、配置SFET 适配器 Δ PRESENT为1hSDRV_CTRL_1:0为2h、Δ V SDRV_DLY -0或1h ->移除适配器、  设备 进入 运输模式;μ A

谢谢你。

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    遗憾的是、该器件仅支持仅电池模式下的运输模式。