This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:生产工具

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405444/bq34z100-g1-production-tool

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我想知道在与 bq34z100-G1 (或 R2)一起生产时推荐使用哪种工具。  要执行的过程为:对.srec 进行编程并校准电压和电流。 批量生产超过5k 件。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 R2 FW。

    但是、R2和 G1之间的寄存器存在差异。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    生产工具呢?   德州推荐使用哪款工具?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何生产工具。 通常、客户会在生产期间将其"黄金映像"(gm.fs)刷写到其器件中。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    客户使用哪个工具和软件将黄金映像刷写到器件上? 我们以前使用过 bqStudio 和 EV2400、但不知道这些工具是否已更新。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 BQstudio 和 EV2400、这是最简单的方法。

    还可以从 MCU 刷写 i2c。

    此致、

    Diego