This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:有关 BQAutoEval GUI 通信方向的问题。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408435/bq79616evm-021-questions-about-communication-direction-of-bqautoeval-gui

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

GUI 用户指南中提到:"在此版本的 GUI 中、请确保选择北。"

这是否意味着我无法通过 GUI 配置南向通信?

我目前能够通过菊花链在北向与堆叠的 BQ79616器件进行通信、但当我将其设置为南向时、 BQ79616EVM 不会发出任何通信信号。

是否有支持南向通信的 GUI 的更新版本? 或者是否有我可能错过的内容?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    GUI 没有自动进行南向通信的更新版本。 您可以  使用 GUI 的命令序列页面、按照数据表中9.3.6.1.3.4节的步骤来手动启用该功能。

    此致、

    本