This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:0至85C 范围内的 Vref 精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407018/tps566235-vref-accuracy-in-0-to-85c

器件型号:TPS566235

工具与软件:

您好!

我们的客户有关于 TPS566235 VREF 在0至85C Ta 范围内的精度问题。

是否可以帮助我们的客户在这个温度范围内的精度? 在近似数值上可能是可以的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、寿郎

    即使在0-85°C 温度下、也是1%-1.5%的安全范围

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    您是否提供字符数据或图表?

    我们在下面进行检查时、预计容差会略微变窄。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、寿郎

    我的演示到此结束、我们将通过电子邮件继续进行

    谢谢你

    救世主