This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:电芯电压校准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400155/bq78350-r1a-cell-voltage-calibration

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ769400 BQ78350

工具与软件:

您好!

我在 BMS 设计板中使用了 AFE BQ7694001、配套 BQ78350-R1A 和 STM32 MCU。 不过、我遇到了电池电压不准确的问题、因此我想执行一些校准。

根据"BQ78350-R1A 技术参考手册- 12.2.1 Cell Voltage Calibration"、 建议向 ManufacturerAccess ()发送0x002D 以进行电芯电压校准。

能否通过发送 ManufacturerAccess ()直接从 MCU 完成该校准、或者是否需要使用 BQStudio? 哪种方法是最佳选择? 请提供宝贵的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 bqStudio。 没有必要、但更加方便。 如果您使用 MCU 和0x002D、则必须编写代码、从校准模式下获得的原始数据中计算校准值。 有关数据格式的更多信息、请参阅 TRM 12.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    谢谢!

     现在是最好的选择、这款 BMS 正在量产、如果您有任何详细文档与我分享、可以更轻松地使用 MCU 进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个问题。 如果 BQ769400 AFE 与 BQ78350-R1A 配套器件一起使用、而它只是 通过 SMBus 读取或获取电池电压 MCU、则在这种情况下、BQ78350-R1A 配套器件是否会自行执行电池电压校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350 将始终报告校准值。 它不会自行执行校准、但会使用上次校准报告值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    谢谢你。

     BMS 系统使用带 STM 32 MCU 的 BQ7694001和 BQ78350R1A、如果我们此时必须进行校准、那么该电路板位于生产线中、这是考虑 制造 工艺时间限制的最佳方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用 MCU 执行校准程序并将校准数据写入电量计。 这不是自动的。